Registerkarte Lizenzen – Übersicht - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Das Hauptfenster von Software Manager zeigt in der Standardeinstellung die Registerkarte Lizenzen an. Die Registerkarte Lizenzen enthält die Tabelle Lizenzbestand mit den lizenzierbaren Softwareprodukten von Johnson Controls. Wenn mehrere Lizenzen für ein Produkt vorhanden sind, zeigt die Tabelle Lizenzbestand die erste Lizenz an. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der ersten Lizenz in der Tabelle Lizenzbestand. In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den angezeigten Details und den Benutzeraktionen in der Tabelle Lizenzbestand.

Tabelle 1. Tabelle Lizenzbestand – Übersicht
Spaltenname Beschreibung

Produkt

Zeigt den Produkt-Anzeigenamen an. Dieses Feld kann leer sein, wenn die Aktivierung der Lizenz vor der Installation des Produkts erfolgt ist.

Lizenzierte Funktionen

Zeigt die Anzahl der aktivierten Funktionen und die Gesamtzahl der verfügbaren Funktionen an. Beispiel: 2 von 5.

Läuft bald ab

Zeigt Ja mit dem Symbol Läuft bald ab an, wenn mindestens eine Funktion der Lizenz innerhalb der nächsten 30 Tage abläuft, oder Nein, wenn die Lizenz in naher Zukunft nicht abläuft.

Lizenzaktionen

Zeigt das Menü Aktion auswählen an, das die folgenden Optionen enthält:
  • Neue aktivieren
  • Deaktivieren (aktiviert, wenn mindestens eine Lizenz für das Produkt aktiviert ist und es sich um eine gewerbliche oder um eine Techniker-Lizenz handelt)
  • Nachfrist starten (aktiviert, wenn für mindestens eine Funktion eine verfügbare Notfall-Lizenz vorliegt, die noch nicht für die installierte Version verwendet wurde)
  • Details der Notfall-Lizenz anzeigen (aktiviert, wenn für mindestens eine Funktion eine aktivierte Notfall-Lizenz vorliegt)
  • Verlauf anzeigen
Anmerkung: Die verfügbaren Aktionen im Menü Aktion auswählen hängen vom Status der Lizenz ab.

Klicken Sie auf das Symbol Erweitern, um die einem installierten Produkt zugeordneten Funktionen anzuzeigen. Wenn Sie eine Lizenz aktivieren, bevor das Produkt installiert ist, werden nur die aktivierten Funktionen angezeigt.

Tabelle 2. Erweiterte Tabelle Lizenzbestand – Übersicht
Spaltenname Beschreibung

Funktionsname

Zeigt den Namen der lizenzierbaren Funktion für das Produkt an.

Funktionsbeschreibung

Zeigt eine Beschreibung der Funktion an.

Version

Zeigt die lizenzierbare Version der Funktion an.

Lizenztyp

Zeigt den Lizenztyp an. Wenn keine aktuellen Lizenzen vorliegen, wird - in der Spalte für den Lizenztyp angezeigt. Weitere Informationen zu den Lizenztypen können Sie Lizenztypen entnehmen.

Status

Zeigt den aktuellen Lizenzierungsstatus des Produkts an.

Die Stati umfassen:

  • Nicht lizenziert, wenn keine aktuelle Lizenz vorliegt, entweder nie aktiviert oder aktiviert und dann deaktiviert.
  • Lizenziert, wenn eine aktuelle, nicht abgelaufene Lizenz für das Produkt vorhanden ist. Hierzu gehört auch eine Notfall-Lizenz, die über die Aktion Nachfrist starten aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Starten einer Nachfrist.
  • Abgelaufen, wenn eine aktuelle Lizenz für ein Produkt ihr Enddatum erreicht hat. Hierzu gehören auch Notfall-Lizenzen.

Läuft ab am

Zeigt das Enddatum der Gültigkeit der aktuellen Lizenz eines Produkts an. Bei Lizenzen, die niemals ablaufen, wird Niemals angezeigt. Bei einer nicht lizenzierten Funktion wird - angezeigt. Wenn eine Lizenz in der Vergangenheit abgelaufen ist, das System aber das exakte Ablaufdatum nicht feststellen kann, wird Folgendes angezeigt: Unbekannt. Wurden mehrere Lizenzen für ein Produkt angewendet, können Sie das Ablaufdatum anderer aktiver Lizenzen mit Lizenzdetails anzeigen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Exportieren der Lizenzdetails.