Begriff | Beschreibung |
---|---|
Aktivierte Lizenz |
Eine Lizenz, die entweder über den Online- oder den Offline-Aktivierungsprozess mit dem Software Manager aktiviert wurde. |
Aktivierung |
Eine Benutzeraktion zum Aktivieren der Berechtigung zum Nutzen einer Software. Das Ergebnis ist eine lizenzierte Funktion. |
Verfügbare Lizenz |
Eine Lizenz, die zur Aktivierung entweder über den Online- oder den Offline-Aktivierungsprozess mit dem Software Manager verfügbar ist. |
Deaktivieren |
Eine Benutzeraktion zum Deaktivieren einer aktiven Lizenz. Wenn Sie keine weitere Lizenz für diese Funktion aktivieren, ist das Ergebnis eine nicht lizenzierte Funktion. Wenn Sie eine Lizenz deaktivieren, können Sie diese Lizenz auf einem anderen Computer aktivieren. |
Berechtigung |
Bezieht sich auf das Recht des Benutzers, eine oder mehrere Softwarefunktionen zu nutzen. |
Abgelaufen |
Bezieht sich auf den Lizenzstatus einer Softwarefunktion, wenn die Lizenz ihr Ablaufdatum überschritten hat. |
Funktion |
Ein Aspekt einer Software, die durch eine Bezeichnung und eine Version identifiziert wird und unabhängig lizenziert werden kann. |
Nachfrist |
Bezieht sich auf den Zeitraum, für den eine Notfalllizenz gültig ist. Ein Benutzer startet die Nachfrist über den Software Manager. Eine einmal gestartete Nachfrist kann weder unterbrochen noch angehalten werden. |
Lizenz |
Eine Lizenz definiert die Nutzungsbedingungen zur Verwendung der zugehörigen Kombination aus Softwarefunktion und -version. |
Lizenz-Aktivierungsdatei |
Eine Datei, die einem Benutzer über das Online-Lizenz-Portal im Rahmen des Offline-Aktivierungsprozesses bereitgestellt wird. Der Software Manager verarbeitet den Inhalt der Datei, um den Offline-Aktivierungsprozess für eine Softwarefunktion abzuschließen. |
Lizenziert |
Bezieht sich auf den Lizenzstatus einer Softwarefunktion mit aktivierter und nicht abgelaufener Lizenz. |
Lizenz-Deaktivierungsdatei |
Eine Datei, die einem Benutzer über das Online-Lizenz-Portal im Rahmen des Offline-Deaktivierungsprozesses bereitgestellt wird. Der Software Manager verarbeitet den Inhalt der Datei, um die Lizenz auf einem Offline-Computer zurückzuziehen und um eine Lizenz-Freigabedatei zu generieren. |
Lizenz-Portal |
Das Online-Lizenz-Portal bietet den autorisierten Benutzern eine Bedienoberfläche, über die sie auf die Lizenzierungsinformationen eines Softwareprodukts zugreifen können. Darüber hinaus enthält die Bedienoberfläche des Lizenz-Portals Aktionen und Links zum Herunterladen von Software und Dokumentationen. Die verfügbaren Funktionen und Aktionen im Lizenz-Portal hängen vom Profil und somit den Rechten des angemeldeten Benutzers ab. |
Lizenz-Freigabedatei |
Eine Datei, im Rahmen des Offline-Deaktivierungsprozesses von Software Manager erstellt wird. Der Benutzer muss die Lizenz-Freigabedatei an das Lizenz-Portal hochladen, um den Offline-Deaktivierungsprozess zu beenden und die Lizenz für eine erneute Aktivierung freizugeben. |
Lizenzstatus |
Gibt an, ob eine Softwarefunktion aktuell lizenziert ist. |
Computer |
Ein Gerät, auf dem eine lizenzierbare Software installiert sein kann. |
Computerkennung |
Eine benutzerfreundliche Kennzeichnung für einen bestimmten Computer basierend auf der ihm zugeteilten System-ID. Mithilfe der Computerkennungen können Benutzer leichter feststellen, welche Software für einen bestimmten Computer lizenziert ist. |
Offline-Aktivierung |
Ein manueller Prozess zum Aktivieren einer Lizenz auf einem Computer ohne Internetverbindung, oder die vom Kunden bevorzugte Aktivierungsmethode. Die Offline-Aktivierung erfordert sowohl den Software Manager als auch Zugriff auf das Online-Lizenz-Portal von einem Computer aus, der über eine Internetverbindung verfügt. |
Offline-Deaktivierung |
Ein manueller Prozess zum Deaktivieren einer Lizenz auf einem Computer ohne Internetverbindung, oder die vom Kunden bevorzugte Deaktivierungsmethode. Die Offline-Deaktivierung erfordert sowohl den Software Manager als auch Zugriff auf das Online-Lizenzierungsportal von einem Computer aus, der über eine Internetverbindung verfügt. |
Online-Aktivierung |
Ein automatisierter Prozess zum Aktivieren einer Lizenz mithilfe von Software Manager auf einem Computer, der über eine Internetverbindung verfügt. |
Online-Deaktivierung |
Ein automatisierter Prozess zum Deaktivieren einer Lizenz mithilfe von Software Manager auf einem Computer, der über eine Internetverbindung verfügt. |
Bestellzeichen | Ein einmaliger Code, der einem Produkt zugewiesen wurde, so dass es eindeutig identifiziert werden kann. |
Produktschlüssel |
Ein Code, der zum Aktivieren einer Funktion für eine Berechtigung verwendet wird. Das Berechtigungssystem erzeugt den Produktschlüssel, der zum Aktivieren der Funktionslizenz verwendet wird. |
Geplante Aktualisierung | Das System startet alle 12 Stunden eine Aktualisierung, um alle Informationen im Software Manager zu aktualisieren. |
Software Manager |
Der Software Manager bietet den Benutzern eine Bedienoberfläche, um die Softwarelizenzen anzuzeigen und zu verwalten. |
Nachfrist starten |
Eine Benutzeraktion, um den Start einer Nachfrist für eine Notfall-Lizenz für eine Softwarefunktion zu initiieren. |
System-ID |
Ein Code, der einen physischen Computer oder eine virtuelle Maschine eindeutig kennzeichnet. Die System-ID wird vom lokalen Lizenzierungsdienst auf einem Computer erzeugt und im Hauptbildschirm von Software Manager angezeigt. |
Nicht lizenziert |
Bezieht sich auf den Lizenzstatus einer Softwarefunktion mit nicht aktivierter und gültiger Lizenz. |