Ändern der Anzeigesprache von Software Manager - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Wenn Sie den Software Manager das erste Mal starten, wählt der Software Manager eine Standardsprache für die Benutzeroberfläche basierend auf den aktuellen Einstellungen des Benutzers für das Betriebssystem Windows® aus. Der Software Manager verwendet Englisch, wenn die Standardsprache für die Windows-Benutzeroberfläche nicht auf eine Sprache gesetzt ist, die der Software Manager unterstützt. Der Benutzer kann die Sprache für die Benutzeroberfläche von Software Manager über das Dialogfeld Einstellungen ändern.

Der Software Manager verwendet die aktuelle Spracheinstellung, wenn es seine eigenen Fenster anzeigt. Öffnet der Software Manager jedoch ein System-Dialogfeld von Windows, wie beispielsweise Datei öffnen oder Datei speichern, wird dieses Dialogfeld in der Sprache der Windows-Benutzeroberfläche angezeigt. Darüber hinaus verwendet die Anwendung die eigenen Spracheinstellungen, wenn der Software Manager eine weitere Anwendung wie beispielsweise einen Internet-Browser oder ein PDF-Anzeigeprogramm öffnet.

Prozedur

  1. Klicken Sie auf das Menü Sprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
  2. Klicken Sie auf Speichern.
  3. Starten Sie den Software Manager neu, um die Spracheinstellung zu übernehmen.