Verknüpfung des CEG mit dem Connected Equipment Portal - Johnson Controls - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-E - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Kurzanleitung CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
C
Revision date
2023-06-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Vorbereitungen

Verbinden Sie das CEG mit dem Internet.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Jedes CEG überträgt Telemetriedaten über eine Konto-ID an die Cloud. Zum Konfigurieren der Konto-ID für das Gerät führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > Fernwartungsverbindung.
  3. Klicken Sie auf Konto-ID bearbeiten.
  4. Geben Sie im Pop-up-Fenster die neue Konto-ID ein und klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung: Das CEP-Onboarding-Team stellt dem Installierer die Konto-ID zur Verfügung.

Nächste Maßnahme

Um den Status der CEG-Verbindung zur Cloud anzuzeigen, klicken Sie auf Ferndiagnose.