Validierung des Datenstroms in die Cloud - Johnson Controls - SE-CEG1001-E - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Kurzanleitung CEG

Product
Document revision
C
Revision date
2023-06-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Um zu überprüfen, ob die Daten von Ihren BACnet MS/TP-Geräten in die Cloud gestreamt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > Diagnose > Informationen .