Anschluss von Wireless-Geräten - Johnson Controls - SE-CEG1001-E - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Kurzanleitung CEG

Product
Document revision
C
Revision date
2023-06-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie Wireless-Geräte mit dem TMR an das CEG anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Commissioning the TMR2400 in TMR2400 Series Wireless Router Installation Guide Part No. 24-11461-00020.

Prozedur

  1. Stellen Sie die Schalter AREA und PAN bei allen an das Netz angeschlossenen TMR auf denselben Wert ein.
  2. Schalten Sie die TMR ein.
  3. Wählen Sie eine Methode für die Verbindung des Wireless-Geräts mit dem CEG:
    • Drücken Sie die Verbindungstaste am TMR-Koordinator, der mit dem CEG verbunden ist. Die LED des TMR leuchtet rot.
      Anmerkung: Die Verbindungstaste befindet sich an der Seite des TMR und ist in das Gehäuse eingelassen, so dass sie nicht versehentlich betätigt werden kann. Zum Drücken der Verbindungstaste benötigen Sie einen kleinen Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug.
    • Klicken Sie in der lokalen CEG-Bedienoberfläche auf den gefundenen TMR. Wählen Sie Inbetriebnahme und setzen Sie Verbindungstimer starten auf WAHR.

Ergebnisse

Die TMR, die versuchen sich mit dem PAN zu verbinden, werden automatisch mit dem Wireless-Netzwerk verbunden, und die zugehörigen Geräte werden vom CEG erkannt.
Anmerkung: Wenn sich das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbindet, bevor der Verbindungstimer abläuft, wiederholen Sie Schritt 3.