Anmeldung an der lokalen CEG-Bedienoberfläche - Johnson Controls - SE-CEG1001-E - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Kurzanleitung CEG

Product
Document revision
C
Revision date
2023-06-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um sich an der lokalen Bedienoberfläche des CEG anzumelden und mit dem CEG verbundene, in der Geräteliste aufgeführte Geräte zu überwachen.

Prozedur

  1. Schließen Sie den WLAN-Adapter an den USB-Anschluss an.
  2. Stellen Sie sicher, dass die LED des WLAN-AP blinkt.
  3. Sie können über ein Smartphone, Tablet oder einen Computer, der bzw. das mit dem WLAN verbunden ist, auf die WLAN-Einstellungen zugreifen.
    Anmerkung: Schalten Sie VPN-Anwendungen wie Zscaler oder Cisco® AnyConnect auf Ihrem Gerät aus.
  4. Wählen Sie die standardmäßige WLAN-SSID und geben Sie die Passphrase ein, die auf dem Etikett in der beiliegenden CEG Quick Kurzanleitung (Teile-Nr. 24-11460-00042) angegeben ist.
  5. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie https://cegwy.jci.com oder 192.168.142.1 in die Browser-Adresszeile ein.
    Anmerkung: Sie können die Warnmeldung Die Verbindung ist nicht privat ignorieren und mit https://cegwy.jci.com fortfahren.
  6. Geben Sie den werkseitig vorgegebenen Standard-Benutzernamen und das Kennwort für die Bedienoberfläche ein, die auf dem Etikett in der beiliegenden CEG Quick Kurzanleitung (Teile-Nr. 24-11460-00042) angegeben ist.
  7. Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung für den CEG.
  8. Wenn Sie sich zum ersten Mal am CEG anmelden, müssen Sie das Admin-Kennwort, die WLAN-Passphrase und die WLAN-SSID ändern.
    Wichtig: Nach dem Ändern der WLAN-Passphrase oder der SSID startet der Webserver neu und Sie müssen sich unter Verwendung der neuen SSID und Passphrase erneut im CEG-WLAN-Netzwerk anmelden. Auf manchen Computern und Mobilgeräten müssen Sie auf das ursprüngliche WLAN-Netzwerk klicken, bevor Sie sich mit der neuen Passphrase erneut mit dem Netzwerk verbinden können.