Methode zum Anziehen der Klemmleisten - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

Wenn Sie bei der Installation des Geräts die Schrauben am Klemmenblock überziehen, kann sich der Spalt in der Klemmleiste erhöhen und eine lockere Verbindung herstellen. Dies kann sich auf eine der Klemmleisten auswirken. Wenn die Klemmleisten an den Stift angeschlossen werden, können die Anschlussschrauben beschädigt werden und können auch lose Verbindungen verursachen.

Verfahren Sie wie folgt:
Anmerkung: Es empfiehlt sich, den Steckerblock vor dem Verdrahten der Klemmleisten an der Maschine zu entfernen. Die beste Möglichkeit, etwaige Schäden und lose Verbindungen zu vermeiden, besteht darin, die Schraubschrauben zu verhindern, während die Stopfen an den Stiftkopfbussen angebracht werden.
  1. Ziehen Sie bei Bedarf mit einem Drehmomentschlüssel die Schraube auf 0,25 NM (2,212 in. lbs.) an. Die empfohlene Bit-Größe für die Universalschrauben der Klemmleisten ist ein Bit mit 3 mm (1/8 Zoll).
  2. Wenn kein Schraubendreher verfügbar ist, ziehen Sie die Anschlussschrauben fest, bis die Schraube fest am Draht sitzt. Dann drehen Sie die Schraube ein zusätzliches Viertel (90°) auf die Hälfte (180°).
    Anmerkung: Die Auslegung der Klemmleiste hilft bei der Verhinderung des Anziehdrehmoments. Versuchen Sie nicht, mehr als nötig zu verwenden.