Verkabelung - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Montieren Sie das Gerät sicher vor der Verdrahtung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Montage.

ACHTUNG
  • Gefahr von Sachschäden.
  • Schließen Sie das System nicht an das System an, bevor Sie alle Verdrahtungsverbindungen überprüfen. Kurzgeschlossene oder nicht richtig angeschlossene Kabel können zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.
Achtung:
  • Risque de dégâts matrized.
  • Ne pas le système smoen spannung vanvant d'avoir vérifié tall les racbles. Des files formant un court-circuit ou connectes de facement failed d'endommager irrémeacment l'équipement.
WARNUNG
  • Gefahr eines elektrischen Schlags.
  • Trennen oder isolieren Sie alle Spannungsversorgung, bevor Sie elektrische Anschlüsse vornehmen. Es kann mehr als eine Abschaltung oder Abschaltung erforderlich sein, um die Anlage vollständig abzuschalten. Kontakt zu Komponenten, die unter gefährlicher Spannung stehen, kann einen elektrischen Schlag verursachen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
WARNUNG
  • Risque de décharge électrique.
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout branchement électrique. Tout contact avec des composants porteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Important: Dieses Gerät darf nur als Bedienelement verwendet werden. Wenn eine Störung oder Fehlfunktion des Geräts zu Personen- oder Sachschäden des geregelten Geräts oder Sachschäden führen könnte, müssen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen im Regelsystem getroffen werden. Integrieren und warten Sie andere Geräte wie Überwachungs- oder Alarmsysteme oder Sicherheits- oder Begrenzungsregler, die dazu dienen, vor einer Störung oder Fehlfunktion des Geräts zu warnen oder zu schützen.
Important : Utiliser ce appareil uniquement en tant que dispositif de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du appareil risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du appareil.
Wichtig:
  • Schließen Sie das Gerät erst an das Gerät an, nachdem Sie die Anschlüsse abgeschlossen und überprüft haben. Kurzschlüsse oder nicht richtig angeschlossene Kabel können zu dauerhaften Schäden am Equipment führen.
  • Nur Kupferleiter verwenden. Führen Sie alle Verdrahtungen gemäß den örtlichen, regionalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen durch.
  • Das Gerät ist ein Niederspannungsgerät. Die elektrischen Nennwerte des Geräts dürfen nicht überschritten werden. Wenn Sie ein Hochspannungsgerät auf das Gerät anwenden, erlischt die Gewährleistung und kann permanente Schäden verursachen.
  • Die Verpolungssicherung der Klemmleisten darf nicht entfernt werden. Stecker und Buchsen der Klemmleisten sind verpolungssicher, und passen nur in der richtigen Reihenfolge zusammen.
  • Verhindern Sie elektrostatische Entladungen (ESD). Elektrostatische Entladungen können das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Befolgen Sie bei der Verdrahtung des Geräts die folgenden Richtlinien:

  • Führen Sie die Spannungsversorgungs- und Kommunikationskabel von mindestens 50 mm (2 Zoll) weg von den Entlüftungsschlitzen in den Seiten des Gerätegehäuses.
  • Achten Sie darauf, dass Drähte und Kabel locker verlegt werden. Verlegen Sie die Kabel auf geordnete Weise um das Gerät herum, um eine gute Belüftung, Sichtbarkeit der LEDs und einen einfachen Wartungszugang zu gewährleisten.
  • Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung des Gebäudeautomationsnetzwerks die unter Hinweise und Richtlinien zur Verdrahtung beschriebenen Spezifikationen, Regeln und Richtlinien erfüllt.
  • Befolgen Sie die Anweisungen des Transformatorherstellers und beachten Sie die projektspezifischen Zeichnungen. Die Farben der Spannungsversorgungsleitungen können sich für Transformatoren, die nicht von Johnson Controls® hergestellt werden, unterscheiden.
  • Stellen Sie sicher, dass die Phasenbelegung des Transformators für alle Geräte gleich ist. Wenn alle Geräte im Netzwerk an einer einheitlichen 24-V AC-Spannungsversorgung angeschlossen werden, führt dies zu einer Verringerung von elektrischen Störungen und Problemen aufgrund von Erdungsschleifen.
  • Das Gerät darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.