Taste Recovery - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Mit der Taste Recovery können Sie die Gerätefunktionen wiederherstellen. Mit dieser Taste können Sie das Gerät auf einen bekannten Zustand zurücksetzen, wenn der Vorgang unzuverlässig wird und nicht mit Standardverfahren behoben werden kann.

Verwenden Sie diese Taste, um die folgenden Probleme zu lösen:
  • Vergessenes Passwort
  • Gerät startet ständig neu
  • Gerät reagiert nicht
  • Gerät kann Code nicht erfolgreich vom SCT herunterladen
    Anmerkung: Das Gerät verfügt über eine aktive Partition und eine inaktive Partition. Die Firmware-Version in der inaktiven Partition kann älter sein als die Version in der aktiven Partition und sie verfügt u. U. nicht über bestimmte Sicherheitsfunktionen der neuen, aktiven Partition. Wenn die Taste Recovery gedrückt wird, um Partitionen zu ändern, ist es möglich, dass die ältere Firmware zum Verhalten der älteren Taste Recovery zurückkehrt. Um zu prüfen, welche Version in der aktiven Partition installiert ist, drücken Sie die Taste Recovery und lassen Sie sie nach 1 Sekunde los. Wenn dies keine Auswirkung hat, ist die neuere Firmware-Version aktiv und verhält sich wie unten beschrieben. Wenn dadurch die Wiederherstellungssequenz eingeleitet wird, ist die ältere Version aktiv und zeigt ältere Verhalten der Taste Recovery.

Wiederherstellung auf dieselbe Partition

Sie müssen die Taste Recovery dauerhaft drücken, um 5-bis-10 Sekunden. Nach 5 Sekunden fängt die Störungs-LED an, einmal pro Sekunde zu blinken. Dies ist das Zeichen dafür, die Taste Recovery loszulassen, um die Wiederherstellung auf dieselbe Partition zu initiieren. Wenn sie losgelassen wird, leuchtet die Heartbeat-LED dauerhaft. Um dieselbe Partition wiederherzustellen, lassen Sie die Taste vor Ablauf von 10 Sekunden los. Die folgenden Ereignisse auftreten:
  1. Wiederherstellung des werkseitigen Standardarchivs.
  2. Zurücksetzen des Hostnamens des Geräts auf SNE und die MAC-Adresse.
  3. Zurücksetzen der IP-Adresse auf den Standardwert DHCP.
  4. Rückkehr zur werkseitig voreingestellten Sicherheitsdatenbasis. Die Wiederherstellung ist abgeschlossen, wenn die Heartbeat-LED in 1-Sekunden-Intervallen zu blinken beginnt.

Wiederherstellung auf die inaktive Partition

Drücken Sie die Taste Recovery für mindestens 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden blinkt die Störungs-LED einmal alle 5 Sekunden. Dies ist das Zeichen, die Taste Recovery loszulassen, um die Wiederherstellung in der inaktiven Partition zu initiieren. Wenn sie losgelassen wird, leuchtet die Heartbeat-LED dauerhaft. Do nicht Öffnen Sie die Taste vor 10 Sekunden um die Wiederherstellung auf die inaktive Partition zu initiieren. Die folgenden Ereignisse auftreten:
  1. Wiederherstellung des werkseitigen Standardarchivs.
  2. Zurücksetzen des Hostnamens des Geräts auf SNE und die MAC-Adresse.
  3. Zurücksetzen der IP-Adresse auf den Standardwert DHCP.
  4. Rückkehr zur werkseitig voreingestellten Sicherheitsdatenbasis.
  5. Arbeiten in der jeweils anderen Partition, möglicherweise mit einer anderen installierten Version. Die Wiederherstellung ist abgeschlossen, wenn die Heartbeat-LED in 1-Sekunden-Intervallen zu blinken beginnt.
    Anmerkung: Um zu bestimmen, welche Partition derzeit aktiv ist, öffnen Sie Bedienoberfläche und suchen den Ordner Update des Geräts. Im Abschnitt Status wird das Attribut Aktive Systempartition A für Partition 0 oder B für Partition 1 angezeigt.