Rückstelltaste - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Das Gerät verfügt über eine vertiefte Taste Reset, die sich direkt über der LED Heartbeat befindet. Wenn Sie das Gerät zurücksetzen müssen, aber das Archiv behalten muss, geben Sie über die Bedienoberfläche den Befehl Gerät zurücksetzen ein. Dieser Reset-Typ wird als ein Soft Reset bezeichnet.

Um einen sofortigen Neustart des Geräts und ein Zurücksetzen des Prozessors zu erzwingen, drücken Sie die Taste Reset mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem kleinen Schraubendreher. Dies wird als Kaltstart oder Prozessorrücksetzung bezeichnet.

Anmerkung: Drücken Sie die Taste Reset nur wenn das Gerät nicht mehr reagiert und nicht von einem Benutzer aus aufgerufen werden kann. Drücken Sie die Taste Reset erst, nachdem Sie alle anderen Möglichkeiten zur Behebung des Problems ausprobiert haben.
Anmerkung: Das Gerät hat einen Superkondensator, der die Maschine bei voller Ladung hält laufen für 30 Sekunden nach dem Stromausfall.