LED-Testsequenz beim Startvorgang - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Während des Startvorgangs initialisiert das Gerät automatisch einen Selbsttest, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine zu überprüfen. Unmittelbar nach dem Anschließen der Spannungsversorgung zeigen die LEDs folgende Sequenz:

  • Die Heartbeat LED blinkt blau oder violett, wenn das Gerät gestartet wird.
  • Die LED FAULT leuchtet ungefähr 30 Sekunden lang durchgehend rot, dann wird sie ausgeschaltet.
  • Die USB-1 und USB-2 LEDs sind inaktiv.