Montage des BACnet-Routers in einer Zentrale - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Beachten Sie bei der Montage des BACnet-Routers in einer Zentrale die folgenden Anforderungen:

  • Beachten Sie bei der Montage im Schaltschrank die Anweisungen des Herstellers.
  • Montieren Sie das Gerät in der Zentrale nach den Richtlinien in Überlegungen zum Montagestandort und Montage in diesem Dokument enthalten sind.