Montage des BACnet-Routers für Wandmontage - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

Verwenden Sie die Löcher in den drei Montageclips für die Wandmontage. Zur Montage des BACnet-Routers an einer vertikalen Oberfläche gehen Sie wie folgt vor:

  1. Ziehen Sie die unteren beiden Montageclips nach unten in die verlängerte Position.
  2. Markieren Sie die Lochpositionen an der Wand; dazu können Sie die Maße aus Abbildung 1 zur Hilfe nehmen oder die Halterung an die Wand halten und die Lochpositionen durch die Montageclips markieren. Die Schraublöcher am BACnet-Router können M4- und #8-Schrauben aufnehmen.
  3. Bohren Sie die Löcher in der Wand basierend auf den Positionen, die in Schritt 2 markiert sind. Geben Sie bei Bedarf Wanddübel ein.
  4. Halten Sie das Gerät fest, führen Sie die Schrauben durch die Montageclips in die Schraublöcher ein und ziehen Sie anschließend sorgfältig alle Schrauben fest.
    Wichtig: Ziehen Sie die Montageschrauben nicht zu fest an. Durch Anziehen der Schrauben können die BACnet-Router-Wandmontage oder -gehäuse reißen.