Installation - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active
Befolgen Sie bei der Installation des BACnet Routers die folgenden Richtlinien:
  • Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung, um Beschädigungen des Routers durch Vibrationen und Stöße auf ein Minimum zu reduzieren.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang des Geräts vorhanden sind.
  • Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
Wichtig: Das BACnet-Router-Gehäuse aus irgendeinem Grund nicht öffnen. Das Gerät hat keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet werden können. Manipulationssichere Etiketten auf dem Gerät warnen Installateure, Servicetechniker, Gebäudebesitzer, Inspekteure von Rauchmeldeanlagen, dass das Öffnen oder die Manipulation des Geräts nicht zulässig ist.