Konfigurieren des BACnet-Routers als BBMD - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn sich ein BACnet-Router sich in einem IP-Subnetz befindet, das sich selbst befindet, müssen Sie ein BACnet Broadcast Management Device (BBMD) konfigurieren. Wenn sich der BACnet-Router in einem IP-Subnetz einer Automationsstation befindet, muss kein BBMD konfiguriert werden.

Prozedur

  1. Wählen Sie im Navigationsbaum der Liegenschaftsleiter-Bedienoberfläche das Liegenschaftsobjekt aus.
  2. In Details , unter dem BACnet , klicken Sie auf BBMD von Fremdherstellern.
  3. In BBMD von Fremdherstellern mit dem Plus-Symbol oben links, um Elemente hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf das +-Zeichen, um eine Zeile hinzuzufügen. Dann, Adresse – IP geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
  5. In Adresse – UDP-Port geben Sie die Nummer des UDP-Ports des Geräts ein.
    Anmerkung: Dies ist die Nummer des BACnet-IP-UDP-Ports, die in der Objekt Eth IP Datenverbindung zu finden ist Lupe unter dem Netzwerk Abschnitt.
  6. Geben Sie die IP Broadcast Mast. In den meisten Fällen lautet die Adresse 255.255.255.255.
  7. Klicken Sie auf SPEICHERN. Sowohl die Automationsstationen der Automationsstation als auch die BACnet-Router haben eine Erkennung in jedem Netzwerk.