Konfigurieren der UDP-Portnummer - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Standardmäßig sind der UDP-Port der Automationsstation und BACnet-Router identisch. Wenn Sie die UDP-Portnummer konfiguriert haben, beachten Sie, dass der UDP-Port der Automationsstation und der BACnet-Router die gleiche sein müssen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die UDP-Portnummer des BACnet-Routers einzustellen.

Prozedur

  1. Gehen Sie im Navigationsbaum zum Objekt BACnet Router.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eth IP-Datenverbindung Objekt.
  3. In Lupe, unter dem Netzwerk BACnet IP UDP-Port geben Sie dieselbe Nummer wie die UDP-Portnummer des übergeordneten Geräts ein.
  4. Klicken Sie auf das Häkchen Taste bestätigen.
  5. Klicken Sie auf das Objekt BACnet Router.
  6. Klicken Sie auf Befehl.
  7. Von Befehl, wählen Sie Änderungen aktivieren.
  8. Von Wert, wählen Sie Alle Änderungen ausstehend und Gerät neu starten.
  9. Klicken Sie auf SPEICHERN. Das Gerät wird neu gestartet. Wenn das Gerät wieder online ist, wird die UDP-Portnummer aktualisiert.