Hinzufügen eines Datenpunktes - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

  1. Wählen Sie im Navigationsbaum der Automationsstation das neue Feldgeräteobjekt aus.
    Anmerkung: Die maximale Anzahl an Datenpunkten in einem Ordner oder direkt unter einem Feldgerät ist 1000. Um mehr als 1000 Felddatenpunkte zu einem Feldgerät hinzuzufügen, oder um Ihre Datenpunkte in Ordnern unter einem Feldgerät zu organisieren, müssen Sie die Ordner erzeugen, bevor Sie die Datenpunkte hinzufügen. Wählen Sie den gewünschten Zielordner aus, wenn Sie die Datenpunkte erzeugen.
  2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links im Navigationsbaum. Der Assistent Objekt erzeugen öffnet sich
  3. Von Typ Allgemein Listenfeld auswählen Datenpunkt. Standardmäßig ist die Option Erkennung ausgewählt.
  4. Klicken Sie auf Erkennung.
  5. Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, wählen Sie die Datenpunkte, die Sie dem Feldgerät hinzufügen möchten, indem Sie auf die Kontrollkästchen tippen oder klicken.
  6. Tippen oder klicken Sie auf Weiter.
  7. Überprüfen und konfigurieren Sie die ausgewählten Datenpunkte wie erforderlich. Sie können zum Beispiel die Funktionserweiterungen Melden und Trend zu den Datenpunkten hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen mit dem Alarmsymbol bzw. mit dem Trendsymbol auswählen.
    Anmerkung: In einer Liegenschaft mit einer Automationsstation der Version 9.0 kommt es möglicherweise zu einem Fehler, wenn Sie mehr als 20 Funktionserweiterungen vom Typ Melden und Trend hinzufügen. Sollte dies auftreten, verringern Sie die Anzahl der Funktionserweiterungen, die Sie in einem Batch hinzufügen möchten, und fügen Sie die übrigen Funktionserweiterungen in einem anderen Batch hinzu.
  8. Tippen oder klicken Sie auf Erzeugen.