Anmelden beim BACnet-Router - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

  1. Zum Anmelden bei der BACnet-Router gehen Sie zu https:// < IP-Adresse des BACnet-Routers >/UI.
    Anmerkung: Um die IP-Adresse des BACnet-Routers zu bestimmen, müssen Sie sich bei SCT Pro anmelden. In Dienstprogramme, klicken Sie auf Ermitteln. Von Netzwerkschnittstelle wählen Sie die Ethernet-Verbindung aus. Klicken Sie auf Ermitteln. Die Geräteerkennung gibt Informationen über den BACnet-Router zurück, der die IP-Adresse enthält.
  2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Bei der ersten Anmeldung geben Sie den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort ein. Auf der Bedienoberfläche werden Sie aufgefordert, den Benutzernamen und das Passwort zu ändern.
  3. Beim erfolgreichen Anmelden sehen Sie den Navigationsbaum, der das Objekt BACnet-Router enthält. Um zu überprüfen, ob die für den BACnet-Router aufgeführten Objekte korrekt sind, erweitern Sie die Datenbank. Der Navigationsbaum enthält die folgenden Objekte:
    • Liegenschaft
      • Benutzeransichten
      • Übersichtsdefinitionen
      • Objekt BACnet-Router
        • BACnet Protokoll Eng
        • Eth IP-Datenverbindung
        • Aktualisieren
        • Trendaufzeichnung für Speicher
        • ETH1 – Qualität Trendprotokoll
        • Gesamtstromübergang Trendaufzeichnung