Trennen der Spannungsversorgung des Geräts - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Trennen Sie die Spannungsversorgung des Geräts, indem Sie den Klemmleistenstecker von der Klemmenleiste des Geräts entfernen, wie in gezeigt Abbildung 1 oder Trennen des Netzadapters.

Wenn Sie die Spannungsversorgung vom Gerät trennen oder verlieren, funktioniert das Gerät nicht mehr, wenn die Einstellungen für die Energieverwaltung ablaufen. Die Heartbeat-LED, wie in gezeigt Abbildung 1 bleibt eingeschaltet (blau) und der Superkondensator aktiviert das Gerät etwa 30 Sekunden lang, um flüchtige Daten im nicht flüchtigen Speicher zurückzusetzen. Die Heartbeat-LED erlischt, wenn die Datensicherung abgeschlossen ist.

Anmerkung: Das Verhalten des Superkondensators unterscheidet sich von den Reservebatterien, die in der Vergangenheit verwendet werden. So muss der Kondensator z. B. nach jedem Einschaltzyklus über eine gewisse Zeit aufgeladen werden. Das Gerät ist nicht für häufige Einschaltzyklen über kurze Zeiträume ausgelegt (z. B. drei oder vier Einschaltzyklen in einer Stunde). In diesem Fall kann der Kondensator so viel Ladung verlieren, dass er seine Funktion nicht mehr wahrnehmen kann. Ein vollständig entladener Kondensator kann bis zu 90 Minuten dauern, bis nach dem Anschluss des Geräts an die Spannungsversorgung wieder aufgeladen ist.