Einstellen der Leitungsabschlussschalter - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product name
JC-RTR11002-0
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Die Netzwerkgeräte an jedem Ende eines FC-Bus-Segments müssen als abgeschlossene Netzwerkgeräte eingestellt werden. Das Gerät verfügt über einen EOL-Schalter für jede der FC-Bus-Anschlüsse, die das Gerät als ein mit Widerstand abgeschlossenes Netzwerk am Bus einrichten.

Um ein Gerät als ein abgeschlossenes FC-Bus-Gerät einzustellen, bringen Sie den EOL-Schalterblock an EIN Position wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 1. FC-Bus-EOL-Schalter in der werkseitig voreingestellten Stellung EIN (oben)
Anmerkung: Das Gerät wird mit jedem EOL-Schalter in der Werksstellung ausgeliefert EIN wie in dargestellt Abbildung 1. Wenn das Gerät am FC-Bus nicht ein abschließendes Gerät ist, bringen Sie den Schalter am EOL-Schalter an die Position Aus (unten) an.

Stellen Sie den EOL-Schalter entsprechend für FC-Bus-1 ein. Das Gerät befolgt dieselben Regeln wie andere Schalter, die in der Einstellung der Anschlüsse Abschnitt MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034 ).

Stellen Sie für den RS-485-Anschluss den EOL-Abschluss auf ON oder installieren Sie einen EOL-Abschluss für die beiden Geräte, die sich an beiden Enden eines RS-485-Bussegments befinden. Stellen Sie den EOL-Schalter auf OFF oder installieren Sie keinen EOL-Abschluss für alle anderen Geräte des Bussegments eines RS-485-Bussegments.