Einschalten des Geräts - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Schließen Sie das Gerät an die Spannungsversorgung an. Nach der Stromversorgung dauert es ungefähr drei Minuten, bis das Gerät gestartet und betriebsbereit ist. Weitere Informationen siehe LED-Testsequenz beim Startvorgang.

Der Start ist abgeschlossen und das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Heartbeat-LED violett blinkt und die Störungs-LED ausgeschaltet ist. Die verschiedenen LEDs sind in LED-Statusanzeigen dargestellt.