Upgraden der CCT- und FX-PCT-Software - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 13.1

Installation von Controller Configuration Tool (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-12011529
Version
13.1
Revision date
2020-10-12
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung:
  • Wenn Sie die CCT- oder FX-PCT-Software Version 10.2 oder früher auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie diese zunächst deinstallieren, bevor Sie CCT Version 10.3 oder höher installieren können. Anweisungen zur Deinstallation der FX-PCT-Software Version 10.2 finden Sie unter Deinstallieren der FX-PCT-Software Version 10.2 oder früher. Anweisungen zur Deinstallation der CCT-Software Version 10.2 finden Sie unter Deinstallieren der CCT-Software Version 10.2 oder früher.
  • Wenn Sie die CCT- oder FX-PCT-Software Version 10.3 auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie direkt auf CCT Version 13.0 oder höher upgraden. Detailliertere Informationen zum Upgraden der FX-PCT- und CCT-Software Version 10.3 Upgraden der FX-PCT-Software Version 10.3.
  • Das CCT bietet die Möglichkeit, standardmäßig zwischen den Versionsnummern 10.2 und 10.4 umzuschalten. Anweisungen finden Sie in Abschnitt User Interface der Dokumentation Controller Tool Help (LIT-12011147) . Mit einer früheren Version von CCT- oder FX-PCT erstellte CAF-Dateien können nur angezeigt werden, sie können aber auf eine verfügbare Versionsnummer upgegradet werden, wenn eine vollständige Bearbeitung erforderlich ist. Informationen zum Upgraden von CAF-Dateien finden Sie in Abschnitt Upgrading System Files der Dokumentation Controller Tool Help (LIT-12011147) .