Verwenden Sie diese Dokumentation, um die Software Controller Configuration Tool (CCT) und die Feldregler-Paketdateien zu installieren oder upzugraden
Zur Bestellung der CCT-Software geben Sie das Bestellzeichen TL-CCT-0 an.
- Wenn Sie die Metasys® CCT- oder Facility Explorer™ Programmable Configuration Tool (FX-PCT)-Software Version 10.2 oder früher auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie diese zunächst deinstallieren, bevor Sie CCT Version 10.3 oder höher installieren können. Um zu bestimmen, welche Version Sie verwenden, gehen Sie im Tool zu Tool-Version angezeigt. . Die Versionnummer wird neben
- Wenn Sie die CCT- oder FX-PCT-Software Version 10.3 auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie direkt auf CCT Version 13.0 oder höher upgraden.
- Sie müssen sowohl die CCT-Software als auch die Feldregler-Paketdateien von Version 13.0 oder höher lizenzieren. Weitere Informationen finden Sie in Installieren und Lizenzieren der CCT-Software.
CCT bietet die Möglichkeit, zwischen den Versionsnummern 10.2 und 10.4 umzuschalten. Anweisungen finden Sie in Abschnitt User Interface der Dokumentation Controller Tool Help (LIT-12011147) . CAF-Dateien (Controller Application File), die in einer früheren Version des CCT oder FX-PCT erstellt wurden, können angezeigt werden. Wenn Sie diese Dateien bearbeiten wollen, müssen sie auf eine verfügbare Versionsnummer upgegradet werden. Informationen zum Upgraden von CAF-Dateien finden Sie in Abschnitt Upgrading System Files der Dokumentation Controller Tool Help (LIT-12011147) .