Verwenden der BACnet-Zeitsynchronisierung - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Uhrzeit des CEG kann über die BACnet-Zeitsynchronisierung mit der Uhrzeit Ihres lokalen Browsers synchronisiert werden. Zum Verwenden der BACnet-Zeitsynchronisierung führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > BACnet-Zeitsynchronisierung. Das lokale Datum und die Uhrzeit werden in den entsprechenden Feldern angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Speichern.