TMR-Startseite - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Die Startseite bietet allgemeine Informationen über das TMR-Funksystem.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Menüpunkte der Startseite.

Tabelle 1. Menüpunkte der TMR-Startseite
Objekt Beschreibung
Wireless PAN-ID Die Wireless PAN-ID ist ein eindeutiger Wert für den Standort, der während der Installation mit den Drehschaltern AREA/PAN OFFSET am TMR eingestellt wird. Verwenden Sie für alle TMR-Geräte, die über den Koordinator angeschlossen sind, die gleiche ID.
Wireless-Kanal

Der Wireless-Kanal ist der aktive Funkkanal (Frequenz), den das Wireless-Netzwerk verwendet. Wenn Rauschen oder andere HF-Systeme den aktiven Kanal beeinflussen, wählen Sie einen Wert zwischen 11 und 25.

Es empfiehlt sich, die Kanäle 15, 20 oder 25 zu verwenden, da sich diese Kanäle und die WLAN-Kanäle nicht gegenseitig stören. Wenden Sie sich an Ihren lokalen IT-Support, wenn Sie andere Werte einstellen möchten.

Verbleibende Verbindungszeit Wenn dieser Wert ungleich Null ist, bedeutet dies, dass das Netz offen ist und neue Geräte erkannt und dem System über TMR hinzugefügt werden können. Sie können den Verbindungstimer über dieVerbindungstaste an der Seite des TMR oder über die Inbetriebnahme-Seite starten.
Anzahl der Wireless MS/TP-Geräte Dieser Wert ist die Summe der BACnet MS/TP-Geräte, die im Wireless-Netzwerk erkannt werden.
Anmerkung: Sie können mehr als ein MS/TP-Gerät an einen TMR anschließen.
Anzahl der WLAN-Router Dieser Wert ist die Summe aller TMR, die im Netzwerk erkannt werden. Dazu gehören sowohl TMR, die direkt an MS/TP-Geräte angeschlossen sind, als auch TMR, die als eigenständige Repeater eingesetzt werden, um das Wireless-Netz zu ergänzen und die Reichweite des Wireless-Systems zu vergrößern.