TMR-Inbetriebnahme - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Die Seite Inbetriebnahme bietet die Möglichkeit, den Verbindungstimer zu starten und die Dauer des Timers anzupassen, so dass Sie weitere TMR zum Wireless PAN hinzufügen können.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Menüpunkte der Seite Inbetriebnahme.

Tabelle 1. Menüpunkte der Seite TMR-Inbetriebnahme
Objekt Beschreibung
Verbindungstimer starten Wenn Sie diese Position auf Wahr setzen, wird das Netzwerk für neue Geräte geöffnet, damit sie sich mit dem Netzwerk verbinden können. Wenn Sie diese Position auf Falsch setzen, wird der Timer gestoppt und das Netzwerk geschlossen.
Dauer Verbindungstimer Sie können die Dauer, für die das Netzwerk für eine Verbindung geöffnet ist ändern, wenn der Verbindungstimer gestartet ist: Entweder über die CEG-Bedienoberfläche oder über die Verbindungstaste an der Seite des TMR.
Verbleibende Verbindungszeit Dieser Parameter zeigt an, wie lange das Netzwerk noch für das Hinzufügen neuer Geräte zum Netzwerk offen bleibt. Während dieser Timer läuft, leuchten die LEDs an den angeschlossenen TMR rot.