Diagnose von TMR-Routern - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Jeder TMR-Router sendet in regelmäßigen Abständen Diagnoseinformationen an den TMR-Koordinator.

Sie können diese Informationen zur Behebung von Problemen im TMR-Funksystem nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischem Handbuch CEG und TMR (LIT-12013900).

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Menüpunkte auf der Seite der Routerdiagnose.

Tabelle 1. Menüpunkte auf der Seite der TMR-Routerdiagnose
Objekt Beschreibung
Adresse(n) von MS/TP-Regler Zeigt eine Liste der BACnet-Geräte an, die mit der verdrahteten MS/TP-Seite des TMR verbunden sind.
Firmware-Build Zeigt die Build-Nummer der im TMR installierten Firmware-Version an.
Warncode

Zeigt die Warnung mit der höchsten Priorität, die der TMR erkennt. Ein TMR erkennt die folgenden Warnungen:

  • Normal
  • Koordinator verloren
  • MS/TP-Adresskonflikt
  • MS/TP-Verbindung verloren
  • Konflikt in AREA/PAN-Einstellung
  • Keine Router erkannt
  • Router offline
Router anpingen Wenn dieser Wert auf Wahr gesetzt ist, wird ein Ping-Befehl an den Router gesendet, woraufhin die LED des Routers 30 Sekunden lang weiß blinkt. Sie können den Ping für die physische Lokalisierung eines TMR verwenden.
Kurze WLAN-Adresse Zeigt die dem TMR zugewiesene Netzwerkadresse an.
Verwendeter Speicher Zeigt den aktuellen Speicherverbrauch des TMR an.
CPU-Auslastung Zeigt die aktuelle CPU-Auslastung des TMR an.
Anzahl der Neustarts Zeigt an, wie oft der TMR neu gestartet wurde.
Wireless RSSI (dBm) Zeigt die Empfangssignalstärke (RSSI) der vom TMR-Koordinator empfangenen Nachrichten an.
Zuverlässigkeit von Funknachrichten Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Nachricht ohne Wiederholungsversuche gesendet oder empfangen wird.
Anzahl Hops der Wireless-Nachricht Gibt die Anzahl der Hops im Netz an, die eine Nachricht vom TMR-Koordinator zum TMR-Router ausführt.
Rate der Wireless-Nachrichten Zeigt die Anzahl der in der letzten Minute empfangenen Over-the-Air BACnet-Nachrichten an.
Latenzzeit für Wireless-Nachrichten Gibt die typische Round-Trip-Anfrage- oder Antwortzeit für eine einzelne BACnet-Nachricht an.
Wireless CCA-Wiederholungsrate Zeigt die Anzahl der CCA-Wiederholungsversuche in der letzten Minute an.
Zeit seit dem letzten Heartbeat Zeit die Zeit in Minuten an, die seit dem Empfang der letzten Heartbeat-Nachricht durch den TMR-Koordinator verstrichen ist.
Anzahl der Verbindungsabbrüche zum Koordinator Zeigt an, wie oft der TMR-Router keine Nachrichten mehr vom TMR-Koordinator empfangen und versucht hat, sich durch die Suche nach anderen Wireless-Kanälen wiederherzustellen.