Diagnose des TMR-Systems - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Der TMR liefert Diagnoseinformationen zur Unterstützung bei der Fehlersuche im TMR-Funksystem.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischem Handbuch CEG und TMR (LIT-12013900).

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Menüpunkte auf der Seite der Systemdiagnose.

Tabelle 1. Menüpunkte auf der Seite der TMR-Systemdiagnose
Objekt Beschreibung
Allgemeine Informationen
Diagnoseinformationen zurücksetzen Wenn Sie diesen Punkt auf Wahr setzen, werden alle Diagnoseinformationen zurückgesetzt.
Wireless PAN-ID Gibt die aktuelle vom TMR verwendete PAN-ID an.
Wireless-Kanal Gibt den aktuellen vom TMR verwendeten Kanal an.
Anzahl der Wireless MS/TP-Geräte Zeigt die Anzahl der MS/TP-Geräte im TMR-Wireless-PAN an.
Anzahl der WLAN-Router Zeigt die Anzahl der vom TMR-Koordinator erkannten TMR-Router an.
Koordinatordiagnose
Firmware-Version Zeigt die im TMR installierte Firmware-Version an.
Warncode

Zeigt die Warnung mit der höchsten Priorität, die der TMR erkennt. Ein TMR erkennt die folgenden Warnungen:

  • Normal
  • Koordinator verloren
  • MS/TP-Adresskonflikt
  • MS/TP-Verbindung verloren
  • Konflikt in AREA/PAN-Einstellung
  • Keine Router erkannt
  • Router offline
Verwendeter Speicher Zeigt den aktuellen Speicherverbrauch des TMR an.
CPU-Auslastung Zeigt die aktuelle CPU-Auslastung des TMR an.
Anzahl der Neustarts Zeigt an, wie oft der TMR neu gestartet wurde.
Rate der Wireless-Nachrichten Zeigt die Anzahl der in der letzten Minute empfangenen Over-the-Air BACnet-Nachrichten an.
Wireless CCA-Wiederholungsrate Zeigt die Anzahl der CCA-Wiederholungsversuche (Clear Channel Assessment) in der letzten Minute an.
Wireless Auslastungsgrad Zeigt die Anzahl der durch den Auslastungsgrad begrenzten Versuche in der letzten Minute an.
BACnet MS/TP-Nachrichtenrate Zeigt die Anzahl der auf der verdrahteten MS/TP-Seite des TMR empfangenen BACnet-Nachrichten an.
Anzahl verlorener MS/TP-Token Zeigt an, wie oft das MS/TP-Token verloren gegangen ist.
MS/TP-Token Loop-Zeit (ms) Zeigt die nach dem Empfang des MS/TP-Tokens verstrichene Zeit an.