Der TMR liefert Diagnoseinformationen zur Unterstützung bei der Fehlersuche im TMR-Funksystem.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Technischem Handbuch CEG und TMR (LIT-12013900).
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Menüpunkte auf der Seite der Systemdiagnose.
Objekt | Beschreibung |
---|---|
Allgemeine Informationen | |
Diagnoseinformationen zurücksetzen | Wenn Sie diesen Punkt auf Wahr setzen, werden alle Diagnoseinformationen zurückgesetzt. |
Wireless PAN-ID | Gibt die aktuelle vom TMR verwendete PAN-ID an. |
Wireless-Kanal | Gibt den aktuellen vom TMR verwendeten Kanal an. |
Anzahl der Wireless MS/TP-Geräte | Zeigt die Anzahl der MS/TP-Geräte im TMR-Wireless-PAN an. |
Anzahl der WLAN-Router | Zeigt die Anzahl der vom TMR-Koordinator erkannten TMR-Router an. |
Koordinatordiagnose | |
Firmware-Version | Zeigt die im TMR installierte Firmware-Version an. |
Warncode |
Zeigt die Warnung mit der höchsten Priorität, die der TMR erkennt. Ein TMR erkennt die folgenden Warnungen:
|
Verwendeter Speicher | Zeigt den aktuellen Speicherverbrauch des TMR an. |
CPU-Auslastung | Zeigt die aktuelle CPU-Auslastung des TMR an. |
Anzahl der Neustarts | Zeigt an, wie oft der TMR neu gestartet wurde. |
Rate der Wireless-Nachrichten | Zeigt die Anzahl der in der letzten Minute empfangenen Over-the-Air BACnet-Nachrichten an. |
Wireless CCA-Wiederholungsrate | Zeigt die Anzahl der CCA-Wiederholungsversuche (Clear Channel Assessment) in der letzten Minute an. |
Wireless Auslastungsgrad | Zeigt die Anzahl der durch den Auslastungsgrad begrenzten Versuche in der letzten Minute an. |
BACnet MS/TP-Nachrichtenrate | Zeigt die Anzahl der auf der verdrahteten MS/TP-Seite des TMR empfangenen BACnet-Nachrichten an. |
Anzahl verlorener MS/TP-Token | Zeigt an, wie oft das MS/TP-Token verloren gegangen ist. |
MS/TP-Token Loop-Zeit (ms) | Zeigt die nach dem Empfang des MS/TP-Tokens verstrichene Zeit an. |