TMR-Einstellungen und Diagnose - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Sie können die lokale CEG-Bedienoberfläche verwenden, um die Parameter der angeschlossenen TMR-Geräte anzuzeigen und zu ändern.

Die CEG-Geräteliste zeigt alle kabelgebundenen Geräte an, die mit dem CEG verbunden sind. In der Liste werden auch alle Geräte angezeigt, die eine drahtlose Verbindung über einen TMR und das TMC haben.

Anmerkung: Auf der Seite Geräteliste wird nicht angezeigt, ob das Gerät über eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung angeschlossen ist.
Um die Informationen des TMR-Netzes zu konfigurieren und anzuzeigen, wählen Sie den TMR-Koordinator auf der Seite CEG-Geräteliste aus. Wenn Sie die Daten des TMR-Koordinators sehen, wählen Sie eine der folgenden Seiten für weitere Informationen: