SSL konfigurieren - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können sich das aktuell installierte Sicherheitszertifikat anzeigen lassen und sowohl einen privaten Schlüssel als auch ein neues Zertifikat installieren. Informationen über die Verwendung von SSL-Zertifikaten im CEG finden Sie im Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12013942).

Zum Konfigurieren der SSL gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > SSL.
  3. Geben Sie den privaten Schlüssel und die neuen Zertifikatsdaten ein, und klicken Sie auf Speichern .