Konfigurieren des WLAN-Zugangspunkts - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum Ändern der SSID und Passphrase für das CEG-WLAN gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Schließen Sie den WLAN-Adapter an den USB-Anschluss an.
  2. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  3. Klicken Sie auf Einstellungen > WLAN-Zugangspunkt.
  4. Bearbeiten Sie das Feld WLAN-SSID, um die SSID für das CEG-WLAN zu ändern. Bearbeiten Sie das Feld WLAN-Passphrase, um die Passphrase zu ändern.
    Anmerkung: Wenn Sie sich zum ersten Mal am CEG anmelden, wird eine Aufforderung angezeigt, diese Einstellungen zu ändern.
  5. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Speichern.

Nächste Maßnahme

Melden Sie die Geräte, die mit dem CEG-WLAN verbunden werden sollen, mit der neuen SSID und Passphrase erneut am WLAN an. Auf manchen Computern und Mobilgeräten müssen Sie das ursprüngliche WLAN-Netzwerk auswählen und entfernen, bevor Sie sich mit der neuen Passphrase erneut mit dem Netzwerk verbinden können.