Konfigurieren der Verbindung für die Fernwartungsdienste - Johnson Controls - LIT-12013890 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Jedes CEG überträgt Telemetriedaten über eine Konto-ID an die Cloud. Zum Konfigurieren der Konto-ID für das Gerät führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > Fernwartungsverbindung.
  3. Klicken Sie auf Konto-ID bearbeiten.
  4. Geben Sie im Pop-up-Fenster die neue Konto-ID ein und klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung: Das CEP-Onboarding-Team stellt dem Installierer die Konto-ID zur Verfügung.

Nächste Maßnahme

Zum Anzeigen des Status der CEG-Verbindung mit der Cloud klicken Sie auf Verbindungsdiagnose.