CEG und TMR im Überblick - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Das Connected Equipment Gateway (CEG) überträgt Daten von BACnet® MS/TP-kompatiblen Geräten in die Cloud. Das CEG enthält eine lokale Bedienoberfläche (UI) für die grundlegende Inbetriebnahme und Konfiguration. Sie können die lokale CEG-Benutzerschnittstelle auch verwenden, um die Parameter und Diagnosedaten verbundener Geräte vom Typ TMR (Transparent MS/TP Wireless Router) anzuzeigen und zu ändern.

Der TMR ist eine Komponente des Connected Equipment Systems, der eine drahtlose Verbindung zu BACnet MS/TP-Reglern ermöglicht. Der TMR kann als Koordinator eines Wireless-Netzwerks, als Feldregler-Router oder als eigenständiger Repeater verwendet werden.