Aktualisierung der Software - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Benutzerhandbuch CEG und TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2023-07-03

Vorbereitungen

Software-Updates auf dem CEG werden aus der Ferne eingeleitet. Falls eine manuelle Aktualisierung erforderlich ist, kann die lokale CEG-Bedienoberfläche verwendet werden. Um die CEG-Software manuell zu aktualisieren, müssen Sie eine .cgi-Datei in das CEG hochladen. Eine .cgi-Datei ist eine signierte CEG-Firmware-Image-Datei und ist der einzige Dateityp, den Sie verwenden können. Vergewissern Sie sich, dass die richtige .cgi-Datei auf dem Gerät vorhanden ist, die Sie für die Verbindung mit der lokalen CEG-Bedienoberfläche verwenden müssen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum manuellen Aktualisieren der CEG-Software führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen > Software-Updates.
  3. Klicken Sie auf Datei auswählen und suchen Sie die .cgi-Datei aus.
  4. Klicken Sie auf Upload (Hochladen) und warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist.
  5. Wenn der Upload erfolgreich abgeschlossen ist, klicken Sie auf Installieren , und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern.