Das Menü Benutzer befindet sich in der oberen rechten Ecke im Hauptfenster des Lizenz-Portals. Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen im Menü Benutzer.
Menüoption | Beschreibung |
---|---|
Profil |
Zeigt das Benutzerprofil an. |
Firma |
Zeigt den Firmennamen und die Adresse an. Anmerkung: Ein Benutzer mit Administratorrechten kann eine Anforderung zum Bearbeiten der Firmeninformationen übermitteln.
|
Menü Sprache |
Zeigt das Menü Sprache an. Der Benutzer wählt die gewünschte Sprache im Menü aus, und die Bedienoberfläche wird in der ausgewählten Sprache angezeigt. |
Hilfe |
Zeigt eine Online-Version der Hilfe zum ABCS-Lizenz-Portal ( LIT-12012944) auf einer Registerkarte im Browser an. |
Kontoinformationen |
Öffnet die Kontoinformationen. |
Voreinstellungen |
Klicken Sie auf Voreinstellungen, um den Status Ihrer E-Mail-Benachrichtigungen zu prüfen und Marketing-Benachrichtigungen zu abonnieren bzw. sich von einem entsprechenden Abonnement abzumelden. Wenn der Status Abonnieren lautet, können Sie das Kontrollkästchen Abonnement beenden, um keine weiteren E-Mails mit neuen Produktankündigungen zu erhalten aktivieren und auf Speichern klicken, um das Abonnement für den Empfang von Marketing-E-Mails zu kündigen. Wenn der Status Abonnement abmelden lautet, können Sie das Kontrollkästchen Registrieren, um E-Mails mit neuen Produktankündigungen zu erhalten aktivieren und auf Speichern klicken, um den Erhalt von Marketing-E-Mails zu abonnieren. |
Abmelden |
Meldet den Nutzer ab und schließt das ABCS-Lizenz-Portal. Die Anmeldeseite des Lizenz-Portals wird angezeigt. |