Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Eine Software kann über die Registerkarte Software heruntergeladen werden.
Prozedur
- Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das Symbol Download. Das Dialogfeld Software herunterladen zeigt eine Liste aller veröffentlichten Versionen an, die zum Herunterladen zur Verfügung stehen.
- Wenn für die Software, die Sie herunterladen möchten, eine neuere Version verfügbar ist, wird ein Dialogfeld mit den verschiedenen Softwareversionen angezeigt, unter denen Sie auswählen können. Wählen Sie die Softwareversion aus, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Datei, die Sie als einen gezippten Ordner herunterladen möchten.
Anmerkung: Aktivieren Sie das oberste Kontrollkästchen, um alle Dateien auszuwählen bzw. die Auswahl aller Dateien aufzuheben. Sie können auf den Namen des Softwarepakets klicken, um einzelne Dateien oder Ordner anzuzeigen und für das Herunterladen auszuwählen, anstatt das gesamte Softwarepaket herunterzuladen. Dies dauert eventuell weniger lange als das Herunterladen eines kompletten Softwarepakets.
-
Klicken Sie auf Download, ob die ausgewählten Dateien herunterzuladen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Software herunterladen zu schließen.
Anmerkung: Wenn Probleme mit der Übertragungsgeschwindigkeit auftreten, lesen Sie die verschiedenen Abschnitte unter Fehlerbehebung.