Registerkarte Software - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Auf der Registerkarte Software können Sie auf alle Software-bezogenen Inhalte zugreifen, die dem Benutzer für veröffentlichte Produkte zur Verfügung stehen. Hierzu gehören die erworbene, bereits heruntergeladene Software sowie zusätzliche Software oder Dateien wie zum Beispiel die Produktliteratur. Zur Suche nach dem Produktnamen oder dem Bestellzeichen verwenden Sie die Suchleiste.

Tabelle 1. Tabelle Software
Spaltenname Beschreibung
Produkt

Zeigt den Namen des Softwareprodukts an. Klicken Sie auf einen Produktnamen, um die Produktdetails für diese Software anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Produktdetails.

Bestellzeichen

Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen der Software entspricht der Produkt-ID im AOMS. Diese Spalte ist bei Produkten oder Bestellzeichen, die im AOMS nicht für einen Kauf zur Verfügung stehen, leer.

Datum der letzten Veröffentlichung Zeigt das Datum an, an dem die aktuellste Version des Softwareprodukts veröffentlicht wurde.
Funktionen

Zeigt die Anzahl an Funktionen an, die einem Produkt zugeordnet wurden – als ein Link, wenn mehrere Funktionen vorhanden sind, oder der Funktionsname und die Version, wenn nur eine Funktion vorhanden ist.

Sie können auf den angezeigten Link in der Spalte klicken, um den Funktionsnamen, eine Funktionsbeschreibung und die Version der Funktion anzuzeigen.

Aktionen

Klicken Sie auf das Symbol Download in einer Produktzeile, um die Software herunterzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen von Software.