Die Offline-Deaktivierung einer Lizenz umfasst drei Schritte. Die Lizenz kann erst dann wiederverwendet werden, wenn alle drei Schritte abgeschlossen wurden. Die folgende Tabelle beschreibt die Schritte für eine Offline-Deaktivierung.
Schritt | Anwendung | Internetverbindung erforderlich | Schritt – Ergebnis | Schritt – Funktion | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizenz-Portal | Ja | Herunterladen der Lizenz-Deaktivierungsdatei | Initiieren der Offline-Deaktivierung | Starten einer neuen Offline-Deaktivierung |
2 | Software Manager | Nein |
Anwenden der Lizenz-Deaktivierungsdatei zum Erzeugen einer Lizenz-Freigabedatei |
Fortsetzen der Offline-Deaktivierung |
Fortsetzen einer Offline-Deaktivierung im Software Manager
Siehe auch Software Manager Help (LIT-12012389). |
3 | Lizenz-Portal | Ja | Hochladen der Lizenz-Freigabedatei | Beenden der Offline-Deaktivierung | Abschließen einer Offline-Deaktivierung im Lizenz-Portal |