Hinzufügen von Kunden - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn das ABCS zusätzliche Kunden für die Lizenzverwaltung zur Lizenzübertragung anfordert, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anforderungen zum Hinzufügen von neuen Kunden zu übermitteln:

Prozedur

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Kunden auf Neuen Kunden hinzufügen. Das Dialogfeld Kunden hinzufügen wird angezeigt.
  2. Geben Sie den Firmennamen, die Adresse, die Stadt, das Land, das Bundesland und Postleitzahl ein.
  3. Klicken Sie auf Kunden hinzufügen. Das Dialogfeld wird geschlossen und einen Ticket-Benachrichtigung wird angezeigt, mit der bestätigt wird, dass die Anforderung gesendet wurde.
    Anmerkung: Zum Anzeigen des Tickets klicken Sie auf die Ticketnummer in der Bestätigungsnachricht. Wenn Sie einen Kunden hinzufügen, erteilen Sie damit keinen Portalzugang für einen der Benutzer dieses Kunden. Kunden müssen den Zugang für ihre Benutzer selbst anfordern und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ticket-Anforderungen.