Bearbeiten von Computerkennungen - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum Bearbeiten der Computerkennung eines Computers, der auf der Registerkarte Computer aufgeführt ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das Symbol Bearbeiten. Das Dialogfeld Computerkennung bearbeiten wird angezeigt.
  2. Geben Sie die Computerkennung in das Textfeld Computerkennung ein.
    Anmerkung: Wenn Sie die Computerkennung im Lizenz-Portal geändert haben, zeigt ein Online-Computer, auf dem der Software Manager ausgeführt wird, den aktualisierten Wert an, nachdem der Hauptbildschirm aktualisiert oder der Software Manager neu gestartet wurde. Bei Offline-Computern wird die Computerkennung im Software Manager nach der nächsten Offline-Aktivierung aktualisiert.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung: Wenn der Computer über eine Internetverbindung verfügt, können Sie die Computerkennung über den Software Manager aktualisieren. Siehe Software Manager Help (LIT-12012389).