Anzeigen der Bestellinformationen - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Die folgende Tabelle beschreibt die Bestellinformationen, die angezeigt werden, wenn Sie auf die Bestellung einer Lizenz klicken. Darüber hinaus werden alle dieser Lizenz zugeordneten Abonnements angezeigt.

Tabelle 1. Tabelle Bestelldetails
Spaltenname Beschreibung
Produkt

Zeigt den Namen des Softwareprodukts, das der Lizenz zugeordnet ist, als einen anklickbaren Link an, oder den Namen des Abonnements, das der Bestellung zugeordnet ist.

Anmerkung: Der im Lizenz-Portal angezeigte Name kann leicht von dem Namen abweichen, der bei der Installation der Software angezeigt wird.
Version

Zeigt die Version der lizenzierbaren Software oder des Abonnements an. Wenn das Softwareprodukt keine Version hat, ist diese Spalte leer.

Bestellzeichen

Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen entspricht der Produkt-ID im AOMS. Diese Spalte ist bei Produkten oder Bestellzeichen, die im AOMS nicht für einen Kauf zur Verfügung stehen, leer.

Version der Funktion

In der Spalte Funktion werden die Funktion und die Version nur dann angezeigt, wenn eine Funktion zugeordnet ist. Wenn mehrere Funktionen zu einem Produkt zugeordnet sind, wird die Anzahl der Funktionen als ein Hyperlink angezeigt. Beispiel: 5 Funktionen.

Bestellte Anzahl

Zeigt die Anzahl der Lizenzen, die bestellt wurden und zur Aktivierung verfügbar sind. Wenn Software erworben wurde, die nicht über den Software Manager lizenziert wird, wird die folgende Meldung angezeigt: Lizenz nicht notwendig

Anmerkung: Zurückgegebene Lizenzen werden von der Anzahl an verfügbaren Lizenzen subtrahiert.
Aktionen
Der Name und der Code des Abonnements sowie die Bestellmenge werden ebenfalls in der Tabelle mit den Bestellinformationen angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol Erweitern, um die Details für Produkte anzuzeigen, die einem Abonnement zugeordnet sind, sowie die Daten, an denen das Abonnement erstellt und zuletzt geändert wurde.
Tabelle 2. Details der Bestellinformationen für Abonnements
Spaltenname Beschreibung
Produkt

Zeigt den Namen des Softwareprodukts an, das dem Abonnement zugeordnet ist.

Version

Zeigt die Version des Produkts an, das dem Abonnement zugeordnet ist.

Bestellzeichen

Zeigt das Bestellzeichen des Produkts an, das dem Abonnement zugeordnet ist.

Funktion Zeigt den Namen der Funktion an.
Bestellte Anzahl

Zeigt die Anzahl der Lizenzen, die bestellt wurden und zur Aktivierung verfügbar sind. Wenn Software erworben wurde, die nicht über den Software Manager lizenziert wird, wird die folgende Meldung angezeigt: Lizenz nicht notwendig

Status

Zeigt die Status des Produkts an, das dem Abonnement zugeordnet ist.

Computerkennung

Zeigt die Computerkennung des Computers an, auf dem das Softwareprodukt aktiviert wurde. Eine Computerkennung ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Computers. Dieses Feld ist für noch nicht aktivierte Lizenzen leer.

Anmerkung: Falls erforderlich, wird die Computerkennung so abgekürzt, dass sie in den verfügbaren Platz passt. Sie können die vollständige Computerkennung und die System- ID in den jeweiligen QuickInfos sehen, indem Sie den Mauszeiger über die Computerkennung halten.
System-ID

Zeigt die System-ID für einen Benutzer-Computer im Portal an.

Anmerkung: Falls erforderlich, wird die System-ID so abgekürzt, dass sie in den verfügbaren Platz passt. Sie können die vollständige System-ID in der QuickInfo sehen, indem Sie den Mauszeiger über die System-ID halten.
Aktionen

Bearbeiten des Projektnamens

Sie können den einer Bestellung zugeordneten Projektnamen bearbeiten, indem Sie auf die Bestellnummer klicken, um die Bestelldetails anzuzeigen. Zum Bearbeiten das Projektnamens führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben dem Projektnamen.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Projektnamen bearbeiten einem neuen Projektnamen in das Feld Projektname ein.
    Anmerkung: Der Projektname darf maximal 100 Zeichen umfassen. Die folgenden Sonderzeichen sind zulässig: !@#$%&*+,.?(){}[].
  3. Geben Sie eine Anmerkung in das Feld Kommentar als Grund für die Änderung ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.

Anzeigen des Änderungsverlaufs

Sie können den Verlauf der Änderungen, die an dem Projektnamen einer Bestellung vorgenommen wurden, anzeigen, indem Sie auf die Bestellnummer auf der Registerkarte Bestellungen klicken. Zum Anzeigen des Änderungsverlaufs eines Projektnamens führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf das Symbol Uhr neben Projektname.
  2. Im Dialogfeld Verlauf können Sie die folgenden Informationen anzeigen:
    • Änderungsdatum – Datum, an dem die Änderung am Projektnamen vorgenommen wurde
    • Von – Name des Benutzers, der den Projektnamen geändert hat
    • Ursprünglicher Wert – der ursprüngliche Projektname
    • Neuer Wert – der neue Projektname
    • Anmerkungen – Anmerkungen, warum der Projektname geändert wurde
  3. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Verlauf zu schließen.