Anzeige der Bestellhistorie - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Wenn Aktivitäten in Bezug auf eine Bestellung ausgeführt wurden, z. B. die Übertragung oder Rückgabe von Lizenzen, zeigt die Tabelle Bestellhistorie die entsprechenden Details der Bestellung an. Die folgende Tabelle beschreibt die Informationen, die in der Tabelle Bestellhistorie angezeigt werden.

Tabelle 1. Tabelle Bestellhistorie
Spaltenname Beschreibung
Datum

Zeigt das Datum an, an dem eine Aktion an einer Lizenz durchgeführt wurde.

Ausgeführte Aktion

Zeigt die Details der durchgeführten Aktion an: Rückgabe oder Übertragung einer Lizenz.

Produkt

Zeigt den Namen des Softwareprodukts an.

Bestellzeichen

Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen entspricht der Produkt-ID im AOMS.

Version

Zeigt die Version des lizenzierbaren Softwareprodukts an. Wenn das Softwareprodukt keine Version hat, ist diese Spalte leer.

Anzahl

Zeigt die Anzahl an übertragenen oder zurückgegebenen Lizenzen an.

Bearbeitet von Zeigt den Benutzer an, der diese Aktion bearbeitet hat.

Klicken Sie in einer Produktreihe auf das Symbol Erweitern, um weitere Informationen in der Tabelle Bestellhistorie anzuzeigen. Die folgende Tabelle beschreibt die Informationen für vollständig abgeschlossene Lizenzrückgaben und -übertragungen.

Tabelle 2. Bestellhistorie-Details – Erweiterte Ansicht
Aktion ausgeführt Beschreibung
Rückgabe

Zeigt die RMA-Nr. (Return Material Authorization Number) sowie Anmerkungen für vollständig abgeschlossene Lizenzrückgaben an.

Lizenz-Transfer

Zeigt den Namen und die Adresse der empfangenden Organisation für vollständig abgeschlossene Lizenzübertragungen an.