Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Ein Benutzer mit Administratorrechten kann eine Anforderung zum Ändern des Profils eines aufgeführten Benutzers übermitteln. Johnson Controls Support muss übermittelte Anforderungen genehmigen, bevor sie verarbeitet werden. Das Benutzerprofil bestimmt die verfügbaren Aktionen im Menü Aktion auswählen.
Prozedur
- Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das Menü Aktion auswählen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Klicken Sie auf Administrator-Profil zuweisen, um einen Standard-Benutzer zu einem Administrator-Benutzer zu ändern, oder klicken Sie auf Administrator-Profil entfernen, um einen Administrator-Benutzer zu einem Standard-Benutzer zu ändern.