Wenn Ihr Computer eine schlechte Download-Leistung beim Herunterladen von Dateien vom Lizenz-Portal aufweist, prüfen Sie das Folgende:
- In der Regel erhalten Sie mit einer fest verdrahteten Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Router die beste Netzwerkverbindung.
- Wenn Sie eine drahtlose Verbindung nutzen, können Sie die Verbindung mit anderen Geräten gemeinsam nutzen, die die verfügbare Bandbreite einschränken.
- Wenn Sie eine drahtlose Verbindung nutzen, wird die Download-Leistung durch den Abstand zum Zugangspunkt oder Router beeinflusst. Der Router sollte sich in Sichtweite befinden.
- Dualband-Router bieten im Allgemeinen 2,4 GHz und 5 GHz. Wenn Sie eine Verbindung über eine längere Distanz herstellen, ist es besser, das drahtlose 2,4-GHz-Band zu verwenden (andererseits besteht hier – im Gegensatz zum 5-GHz-Band – wahrscheinlich mehr Netzwerkverkehr). Das 5-GHz-Band bietet eine höhere Bandbreite, arbeitet aber besser über kurze Distanzen ohne Hindernisse.
- Wenn Sie mehrere Downloads gleichzeitig ausführen, verteilt sich die Leistung auf die Downloads.
- Auch das Browsen im Internet kann sich auf die Download-Zeit auswirken.
- Der Router könnte veraltet sein, und auch dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus.
Anmerkung: Wenn Sie nach einer Optimierung auf Grundlage der oben aufgeführten Tipps immer noch eine schlechte Download-Leistung feststellen, versuchen Sie, wenn möglich zu einem schnelleren Netzwerk zu wechseln.