Bewerten Ihrer Internet-Verbindung - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zum Bewerten Ihrer Internet-Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:

Prozedur

  1. Geben Sie den URL für eine sichere Website an, um Ihre Internet-Geschwindigkeit zu prüfen. Die meisten Internet-Anbieter bieten einen solchen Speed-Test an.
  2. Führen Sie den Internet-Speed-Test aus. Der Speed-Test zeigt die Ergebnisse für die Upload- und Download-Geschwindigkeiten an.
    Anmerkung: Dieser Test zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit an. Diese Geschwindigkeit kann bis zum Abschluss des Tests schwanken.
  3. Versuchen Sie, eine große Datei herunterzuladen. Laden Sie die Very Large File (1GB) herunter, wenn dies von dem von Ihnen verwendeten Speed-Test angeboten wird.
    Abbildung 1. Download einer Datei und geschätzte Download-Zeiten bei verschiedenen Geschwindigkeiten
  4. Mit dem Zeittest können Sie feststellen, wie lange der Download einer 1-GB-Datei dauert, und Sie können dies als Indikator dafür verwenden, wie lange größere Dateien möglicherweise brauchen. Drücken Sie Strg+J auf Ihrer Tastatur, um den Download-Fortschritt anzuzeigen und die Start- und Endzeit zu notieren.