Panoramica - Facility Explorer - LIT-1901000 - Server - FX Server - 14.x

Pagina del catalogo del Server FX Release 14. x

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document number
LIT-1901000
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

Il Facility Explorer® (FX) software del Server espande le capacità di uno o più controllori di supervisione FX, oltre alla gestione direttamente dei dispositivi di campo IP. Il Server FX raccoglie, archivia e fornisce l'accesso a grandi quantità di informazioni, come allarmi, eventi e eventi, provenienti da uno o più controllori di supervisione FX. Il Server FX coordina anche l'integrazione di più regolatori di supervisione FX che sono collegati in rete su un singolo progetto fornendo l'automazione e il coordinamento a livello di rete. Ciò include la pianificazione principale, la gestione del database a livello di sistema e l'integrazione con le applicazioni software aziendali e dai dispositivi di campo IP.

Il Server FX include un interfaccia utente grafica e uno strumento di configurazione che è possibile accedere con un browser web. Utenti multipli possono connettersi contemporaneamente al Server FX. È possibile gestire la sicurezza degli utenti e le preferenze di presentazione tramite i profili utente, gli ID di accesso e le password. È possibile ottenere facilmente l'accesso remoto da una connessione intranet, WAN, LAN e internet.

Figura 1. Server FX