requisiti - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Queste istruzioni presuppongono che il computer esegua una copia con licenza di FX Workbench 14. x.

Nota: Il computer deve soddisfare i requisiti hardware e operativi minimi per la release della workstation FX Workbench in cui si sta operando. Questi requisiti includono un adattatore Ethernet funzionante con supporto TCP/IP (in grado di supportare il browser). Per installare eventuali moduli aggiuntivi è necessario un collegamento Ethernet TCP/IP al controllore di supervisione FX80.
Per questa connessione Ethernet, è possibile:
  • un cavo patch Ethernet collegato direttamente tra il computer e il controllore di supervisione FX. Se la porta Ethernet del computer non è rilevamento automatico, poi è necessario un cavo crossover Ethernet.
  • una normale connessione LAN, che indica che sia il computer che il controllore di supervisione FX sono fisicamente collegati allo stesso hub Ethernet o allo stesso switch Ethernet