Revisione delle modifiche TCP/IP apportate dal Workbench FX - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

Record del computer nel computer FX Workbench prima e dopo Impostazioni TCP/IP effettuate dalle connessioni della piattaforma in un ipoles.bog . Se necessario, è possibile rivedere le modifiche apportate dal Workbench FX utilizzando la procedura seguente.

Procedura

  1. (Sul computer) Nella struttura di navigazione, espandere Il mio Host e poi Il mio File System.
  2. Espandere Pagina iniziale dell'utente, espandere ipoles.bog. Le cartelle nell'elenco sono denominate con indicazione della data utilizzando le seguenti convenzioni.

    < yaaammgghhmmss >

    Ad esempio, d20150113153640 per il 2015-Gen-13 3:36

  3. Espandere la cartella desiderata (oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Viste > Scheda tecnica).

    Nota la decodifica inclusa modem valori; ad esempio, 13-Jan-2015 03:36 PM EST (piuttosto che d20150113153640).

    Sotto ogni cartella sono due oggetti:
    • Valore priorità — Impostazioni TCP/IP esistenti prima di questa modifica.
    • Nuovo valore — Impostazioni TCP/IP che esistevano dopo questa modifica.
  4. Nel foglio proprietà, espandere un valore di priorità o un nuovo valore per visualizzare le impostazioni.
    Nota: Se si dispone di una connessione alla piattaforma aperta (a qualsiasi host), è anche possibile rivedere la cronologia delle modifiche IP apportate da Workbench a piattaforme remote. Nella parte inferiore della vista di configurazione TCP/IP, fare clic su Audit. Mostra questa cartella ipChanges.bog e tutte le cartelle in una vista di foglio di proprietà. Espandere una cartella di modifica per visualizzare una decodifica mod-Time , per esempio, 13-Jan-2015 03:36 PM EST (piuttosto che d20150113153640). Espandere una Valore priorità oppure Nuovo valore nella vista per visualizzare le impostazioni.